This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 声纳数据转换器/AFE、20-150kHz 带宽

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931595/sonar-data-converter-afe-20-150-khz-bandwidth

主题中讨论的其他器件:AFE5808AAFE5809
使用 TI 1642A 放大器进行2级放大、效果良好、可实现约50 kHz 信号的300倍(48-50dB)增益。
我的声学信号的频率成分超过20-150kHz、我们在50kHz 下进行测试。   
输入声学信号振幅为 O (10微伏)、因此我们使用的任何放大器都必须对非常弱的电压敏感。  
 
现在、下一步是创建多通道 DAQ、以避免在数字示波器上读出数据。  
或者查找具有等效或更好的低噪声放大器和 AD 的合适 AFE?  
在研究阶段、我更喜欢保存原始数据以进行离线分析。  当我们对接收到的信号非常有信心时、我们可以考虑在芯片上添加一些基本的处理步骤。  
话虽如此、我看到您的超声波 AFE5808A 可以实现非常低的频率性能  
噪声是否与164*系列放大器一样低?   
紧凑的外形将会很好、因此 AFE5808A 听起来 很有吸引力。   
最后、5808A 与5809相比如何?  
请回复您的建议。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您选择 TI AFE 器件。

    以下是我们的小组建议:

    ===========================

    AFE5809更好。 当它们禁用芯片中的所有 HPFS 时、它更稳定。

    ===========================

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请参阅以下应用手册:

    我们有应用手册。  

     

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidu702

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    非常感谢您的回答。  我的担心是、在低于100kHz 的频率下、它似乎表现不是很好。 图5.4中的图涉及 ME -即使是低频设置的"红色"曲线也是如此。  此外、我需要原始数据、而不是波束形成的数据。

    TI 是否提供某种真正的声纳或音频数据转换器、这些数据转换器只需放大并直接发送到 A/D?

    感谢您的信息、

    Sarah Patch  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经在第5.4节中写下图19!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关使用 AFE5809的问题、请参阅图19第5.4节、

    它不涵盖非常详细的信息、

    有关更详细的说明、请参阅以下内容:

    当 INM 电容器(Cbypass)= 15nF 时、LNA 截止频率= 100kHz

    当 INM 电容器(Cbypass)= 22nF 时、LNA 截止频率= 70kHz

    当 INM 电容器(Cbypass)= 47nF 时、LNA 截止频率= 33kHz

    当 INM 电容器(Cbypass)= 1uF 时、LNA 截止频率= 2kHz

    注意:PGA_HPF_Disable='1'、HPF_LNA="01"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请参阅数据表第1页、

    如您所见、如果您需要、您只能通过 ADC 输出到 LVDS 来接收原始数据。

    谢谢!