This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:单通道最大带宽

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931790/dac3484-single-channel-maximum-bandwidth

器件型号:DAC3484

您好!

  DAC3484具有4个 DAC、因此可提供4路模拟输出。 任何一个通道的最大信号带宽是多少? 是否可以从单个通道生成100MHz 宽的信号。  

我知道信号带宽取决于很多因素、因此、我可以从单个 DAC 中生成以1MHz 为间隔的100个音调吗?  

2) 2)这如何转换为 DAC 采样率和数字接口数据速率? (FPGA 至 DAC)

100MSps 信号的最小采样率为200MSPS。 以这种速率在所有4个通道上同时运行需要200 x 4 = 800MSps。 由于每个样本为16位、数字数据接口为16位宽、因此 FPGA 必须以800Mbps (LVDS 接口)的速率发送数据。 由于它是 DDR 接口、FPGA 必须以400MHz 的速度为每个通道生成数据。 我在这里有点困惑。  

请在数据表中提供此信息的位置指南。  

3)所有4个通道上是否可以同时使用该带宽。  

感谢您的回答、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅规格表的第6.6节、指定的 Fdata。 将对其施加80%的 FIR 滤波器速率

    请参阅第6.6节"最大 LVDS 总线速率"

    另请参阅第7.3.2.1和7.3.2.2节、了解从数据速率反向计算 LVDS 总线速率的总线图。  

    3.是的,是可以的。