This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282:DAC3282输出在20MHz 以上振荡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930542/dac3282-dac3282-output-is-oscillating-above-20-mhz

器件型号:DAC3282

我 正在尝试增加 DAC3282输入侧信号的频率。  我们的输出在高达15MHz 时正常。 然而、当我达到20MHz 时、DAC3282的输出 振幅正在振荡。我该怎么办? 我的 DACCLK 频率为80MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出频率为 Fsample /4 (20Mhz / 80MHz = 1/4)。  

    您将需要放置抗混叠滤波器来滤除 DAC 图像、从而使输出变得平滑。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已使用抗混叠滤波器。仍会 出现上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    请提供示波器截图和详细说明、以便进一步调试。 谢谢你。