This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2520:性能比较

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931532/amc1303e2520-comparing-performance

器件型号:AMC1303E2520

您好!

查看 AMC1303系列器件、可以看到250mV 和50mV 版本。在性能方面、我没有看到太大的差异。 还有什么其他东西可以让两者相互分离?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    主要差异在于输入电压范围、但两种版本的差分输入电阻也存在差异。 此器件比较表列出了器件之间的唯一差异。 否则性能是相同的。

    此致、