This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775EVM 电源正常、配置输出后、相应通道无输出

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930869/dac8775evm-dac8775evm-power-supply-is-normal-after-the-output-is-configured-the-corresponding-channel-has-no-output

器件型号:DAC8775EVM

软件和硬件配置如下。 我对他们错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     添加了图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 EVM 板上连接 JP12引脚1-2。 这会将清零引脚接地、以确保数据寄存器的更新被发送到 DAC。 此外、我建议您断开 AVSS 电源、因为您使用 DCDC 为 DAC 供电。 VPOS_D 和 VNEG_D 电压似乎可以、但 VREF 电压很低。 您应该为 VREF 测量5V 电压。  

    您能否将8000h 写为 DAC 校准部分下的增益设置? 写入8000h 应为 DAC 设置1x 的增益、对于您选择的设置、输出范围为0V 至12V。 您必须将新数据写入 DAC 以查看更改的影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

      首先、感谢您的回答

      ①我不知道为什么 VREF 为4.3V、我可以忽略它吗?如果不是、您有解决方案吗?

      ②根据您的说明、我已连接 JP12引脚1-2并将 DAC 校准配置 为8000、但 输出仍未打印。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将必须采取分步方法来确定设置有什么问题。 感谢您对此的耐心等待。

    基准电压为4.3V 表示设置存在一些问题。 当您首次为 EVM 板加电时、打开 GUI 并启用基准、您是否仍测量4.3V 或5V?  

    此外、我注意到 JP37已连接、这会对 VOUT 施加249欧姆负载。 VOUT 可驱动的最小电阻器负载为1k 欧姆。 VOUT 短路限制可能处于激活状态、并阻止 VOUT 达到满量程值。 您能否断开跳线并重新测试。

    此致、