This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508 μ:电压输出

Guru**** 2931580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931052/dac80508-about-the-voltage-output

器件型号:DAC80508

当使用这个芯片时、我可以使用增益寄存器来调整初始状态中的增益、但是不能将数据写入 DACx 寄存器。 在 VDD=5V 和 VIO=3.3V 的情况下、内部基准电压为2.5V、输出始终为1.25或2.5V。这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您在程序中的写入序列吗?

    此外、请分享您的原理图、并在可能的情况下提供写入帧的范围截图。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的功能要求是通过不同的通道获取不同的直流电压、因此我使用 FPGA 开发板生成 SPI 信号。

    首先写入增益寄存器、然后写入 SYNC 和 CONFIG、最后将值分配给不同的通道寄存器。 然而、根据我的分配值的数字计算、所获得的通道电压显然不会偏离。

    我需要知道 VIO 电压对电路是否有任何其他影响。

    此致、

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我知道您使用的器件是哪个型号、是 M 还是 Z 型号? 您使用的是外部基准还是内部基准? 您的电路原理图将非常有用。

    REF_DIV 和增益的设置是什么?  请注意、REF_DIV 和增益应如下表所示进行设置。 器件不支持其中一种配置

    您能否为我提供 SPI 帧的示波器截图? VIO 用于数字部分、不应影响您的模拟电路。 当您写入或读取器件以实现成功的 SPI 通信时、VIO 应保持稳定。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该芯片直接连接到我的微控制器、没有外部电路。

    我使用 M 变体、我想知道对寄存器写入顺序是否有严格的要求。

    此致,

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无论数据寄存器输入什么代码、DAC80508M 芯片的输出始终为2.5。 此时、内部基准电压增益为2、电源电压为5。

    如果将增益调整为1、则输出变为1.25。之前在电源电压为3.3V 时使用的外部基准电压为5V。

    此情况是否确定芯片已损坏?

    此致,

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有可能造成损害,但如果是短期损害,则应该是可以的。

    仅出于检查目的、是否可以将 REF_DIV 设置为2分频和 2增益?

    此外、请检查新器件以消除损坏芯片的模糊性。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我通过 SDO 端口了解到数据确实存储在数据寄存器中、但我所需的电压没有出现。 再说一次、它仅在0.65、1.25和2.5之间跳跃、这显然不是我想要的。

    我还想知道启用外部基准的详细操作程序、以及在接通电源之前是否可以访问外部基准。

    此致,

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此外、如果对此芯片的寄存器写入顺序有任何要求、请通知我。

    此致,

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按以下顺序操作。

    1.根据需要内部参考还是外部参考来设置配置寄存器

    2.根据您的要求设置增益寄存器值

    3.发送 DAC_DATA

    此致、

    AK