This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:无法与 Windows 10上的 DAC5687建立通信(USB 转 SPI 适配器驱动程序存在问题)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931047/dac5687-could-not-establish-communication-with-dac5687-on-windows-10-issue-with-usb-to-spi-adapter-drivers

器件型号:DAC5687

尊敬的论坛:

我无法与 DAC5687建立通信、 我认为问题是适配器(USB SPI)驱动程序。

我在论坛上查看了一些主题、建议使用 USB SPI 编程工具来刷写 EEPROM。 另一个建议使用另一个 DAC5687应用的主题、它对我来说是行不通的。  

有关如何使其在 Win10上工作的任何线索建议。 我也在 Win7上尝试过。

提前感谢

Sofiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sofiane:

    您能否按照随附文档中所示的说明进行操作。 如果您在尝试建议的步骤后仍有问题、请告诉我。  

    此致、

    Neeraj

    e2e.ti.com/.../3051.TI-ADC-SPI-5p2-installation-for-Windows-7-_2800_1_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回答,我同时通过以下操作解决了该问题:

    -从 FTDIChip 网站获取最新的64位 Windows 驱动程序(如文档中所述)

    -在更新我使用的驱动程序时:FT4222模式3设备

    它工作正常。

    感谢您的支持

    Sofiane