This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688AT:抗混叠 LPF 详细信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688AT, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930840/ads8688at-anti-aliasing-lpf-details

器件型号:ADS8688AT
主题中讨论的其他器件: ADS8688

各位专家、您好!

我的客户对 ADS8688AT 有以下问题:

我们对使用 AD8688 进行一些低频信号处理感兴趣。  但是,我们希望以数字方式进行一些差分,并担心在部件中的 AA 滤波器没有严格指定时可以实现的 CMRR。  我想知道的是,有没有关于滤波器转角频率和 Q 系数统计数据的测试数据?  它们的额定频率为15kHz、但不具有容差、最小值-最大值或最有用的匹配特性。

我们能否提供有关滤波器或如何实现其考虑的任何其他指导?

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    ADS8688只能支持单端输入模拟信号、不支持差分信号、AIN_nGND 应限制为+/-0.3V、这就是数据表中没有 CMRR 规格的原因。 15kHz 是2阶低通滤波器的-3dB 截止频率。 客户系统中的信号频率是多少? 客户担心 CMRR 的具体原因是什么?

    此致、

    戴尔