Other Parts Discussed in Thread: ADS5400
您好!
我想更好地了解 ADS5400的绝对最大额定值表中给出的数字。 如果我正确地读取了这一点,在下表中,可以看到,对于连续直流信号,AINP 和 AINN*之间的最大电压*介于1.75V 和3.25V 之间。 但是、在这种情况下、零信号在 AINP 和 AINN 之间具有0V 是否正确? 我们是否不允许该电压略低于-2V、略高于+2V?
如果实际上是引脚和接地之间的电压(这并不是完全不合理的、因为 AVDD5/2通常为2.5V、ADC 的整个范围为2V、这意味着对于+2V 输入、AINP 上为3.5V、AINN 上为1.5V、 和-2V 输入的光耦合)、我如何使其与上面两条线的"AINP、AINN 至 GND"电压差保持一致?
非常感谢您的参与、
Lior