This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:32通道 EEG

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931140/ads1299-32-channel-eeg

器件型号:ADS1299

大家好、

一位客户希望将 ADS1299用于32通道 EEG。他想知道他是否可以在主从配置或任何我们可以建议的配置上使用4个芯片。 这些器件将用于实时应用。  他想知道每次读取数据所需的时间。   

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户可以在以下几种配置方案中配置4个器件:级联和菊花链模式。

    数据表的第10.1.4节详细介绍了这两种配置方案。

    从每个器件读取数据所需的时间取决于 AFE 上的数据速率和串行时钟以及主机处理器上重新组合字节受限通道数据的开销。 来自4个器件的所有通道数据都必须在 TDR (数据速率)- 4 * tCLK 范围内读取。