This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:请求复查我的客户的电路和#39;s 电路(ADS1291)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930479/ads1291-request-for-review-my-customer-s-circuits-ads1291

器件型号:ADS1291

你(们)好

请申请我客户的电路评论。

他正在使用 ECG 单通道。  它与参考电路略有不同、如下面的蓝色框所示。

请参阅随附的文件。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    一些关于原理图的评论。

    如数据表中针对未使用引脚的建议、

    1. 关闭未使用的模拟输入并将其直接连接到 AVDD。
    2. 如果未使用、RLDIN/RLDref 必须连接到 AVDD。

    根据配置、客户似乎是将 RLD 放大器配置为单位增益缓冲器。 此外、对于应用、客户 没有用于 RLD 的第三个电极。 您可以确认这一点吗?

    输入配置看起来不错。 电阻器分为两个组件、可能是为了满足它们对双故障保护方案的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    它没有 用于 RLD 的第三个电极。

    你有其他建议吗?

    谢谢。

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我没有其他意见。