This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:ADS8168 SAMPLECODE

Guru**** 2518540 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931068/ads8168evm-pdk-ads8168-samplecode

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8168

我可以获取 ADS8168的示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有适用于 ADS8168的 C 代码示例项目。  我们可以考虑将其添加到我们的待办事项中、但无法在发布此帖子时提交发布日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在手动模式下从第3个通道获取 ADC 读数。为此、我需要读取哪一个缓冲器才能获得 ADC 输出。?