This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:ADS1120-Q1

Guru**** 2527470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930575/ads1120-q1-ads1120-q1

器件型号:ADS1120-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1120

我有一个 ADC 输入为3.3V 的系统。 我希望保护我的处理器、使其达到最大36V。 您是否有适合这种情况的电路或集成电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerem、

    欢迎来到 E2E 论坛! 我不确定我是否理解您对输入保护的要求。  您是否希望专门保护 MCU 或 ADS1120与 MCU 的组合?  是否可以意外地将36V 施加到 ADC 输入端?  您是否有可共享的原理图?

    通常、我们会使用 TVS 二极管将电压限制在特定电平。  如果可以对模拟输入施加36V 的电平、则还需要限制流入 ADC 的电流、因为36V 会超过 ADS1120的绝对最大额定值。  为了让我更具体一点、我需要了解有关您的系统和设计的更多信息。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、感谢您的关注。 简而言之、我希望简化 MCU 保护。 我共用我为此设计的电路。 但是、正如您所说的、当意外提供更高的电压时、您是否建议使用任何其他系统来保护 MCU 侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerem、

    本主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题主题帖基于 ADS1120、但您的图表显示了微控制器中 ADC 的使用情况。  虽然保护电路是相似的、但微控制器的保护会稍有不同。

    在您绘制的电路中、您在输入端显示的是 TVS 二极管、但所用器件有额定功率、因此您必须确保在设计中限制流经 TVS 二极管的总电流、以确保不超过额定功率。  这可以通过电阻器或 PTC 保险丝来实现。

    此致、

    Bob B