This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4126:CMOS 输出的时序

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930572/ads4126-timing-of-cmos-outputs

器件型号:ADS4126

我们以150MHz 的低延迟模式对该部件进行计时、然后在 FPGA 中对 CMOS 输出进行采样。

采样时钟为 ADS4126输入时钟(即不使用 CLKOUT)。

我正在尝试了解相对于输入时钟上升沿的数据将有效的时间。

Q1:在表5中、以170MHz 为例、数据生效的最早或最晚时间是在时钟上升沿之前1.5nS 吗?

我们将  从表5中的时序值推断为150MHz、并使用 Tstart =-2.2nS 和 Tdv = 4.7/5.5。

问题2:这是有效的方法吗?

Q3:如果是、上升沿2.2是数据生效的最早还是最晚时间?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将对此进行研究、并将让您了解我们的发现。

    此致、

    David C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    Q1:在表5中、以170MHz 为例、数据生效的最早或最晚时间是在时钟上升沿之前1.5nS 吗?

    这是最早的数据有效。

    我们将  从表5中的时序值推断为150MHz、并使用 Tstart =-2.2nS 和 Tdv = 4.7/5.5。

    问题2:这是有效的方法吗?

     由于没有150MHz 的测量值、因此无法保证这一点。  为了位于安全侧、我建议使用170MHz 的时序数字。

    Q3:如果是、上升沿2.2是数据生效的最早还是最晚时间?

    根据170MHz 的数字、当  使用150MHz 时钟时、数据将在输入时钟的上升沿前不超过-1.5ns 有效、并且在上升沿后至少4.7ns 有效。

    此致、

    Jim