This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:获取 ADS114S08的满量程读数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930708/ads114s08-getting-full-scale-reading-on-ads114s08

器件型号:ADS114S08

Bob B、您好!

感谢您抽出时间观看本运行案例、并为我们提供适当的建议。

正如您所建议的、在将 RESET 引脚连接到 IOVdd 后、我们不应多次发出 RESET 命令、因此我们仅使用 POR (上电复位)。
在我们之前的答复中、我们向您发送了有关在 ADS114S08的每个电源引脚上施加电源的 Excel 工作表。 确保我们的电源是隔离式的。
因此、ADS114S08的电源中不存在瞬态电压。

正如您在 RREG 命令期间提到的、我们将发送命令而不是 NOPs (0x00)。 因此、我们按照您的建议更改了 RREG 命令、并发送 NOP (0x00)进行操作。 发送图像以进行验证。
但在这里、我们还想补充一点、当我们将接地连接到热块时、转换结果变为零。
如果我们从热块中移除接地、我们将获得变化在6.296mV 至6.735mV 之间的响应、但此时 DMM 读数为6.44mV 恒定值。
我们无法找出结果变化的原因、因此可以帮助我们解决这一问题。

这里、当我们将接地端连接到热块时、Tc+(Aino)到 AVSS 和 TC-(AIN1)到 AVSS 的电压测量、
Tc+(AIN0)至 AVSS =-0.51mV
Tc (AIN1)至 AVSS =-6.94mV
Tc+至 Tc-= 6.43mV

这里、当我们未将接地端连接到散热块时、Tc+(Aino)到 AVSS 和 TC-(AIN1)到 AVSS 的电压测量、
Tc+(AIN0)至 AVSS = 0.8204V
Tc-(AIN1)至 AVSS =0.8140V
Tc+至 Tc-= 6.46V

如您所见、我们可以随时获取未接地热电偶的数据、即使我们在 RDATA 命令之后而不是 NOP 命令之后发送命令也是如此。
您能给我们简单的详细信息、让我们在 RDATA 命令之后使用 NOP 而不是命令吗? 由于对于未接地的热电偶、这些指令正常工作、而对于接地热电偶、我们遇到了问题。
尽管我们根据数据表建议进行了所有连接、但我们仍然没有得到 ADS114S08未为所有类型的热电偶提供正确结果的正确原因。
如果硬件方面需要进行任何更改、请告知我们。

等待您的快速回复。

注意:我们无法在当前主题上发布此回复。 请确保螺纹未锁定。