This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:与注入信号的增益相关性

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930817/ads1299-gain-correlation-to-injected-signal

器件型号:ADS1299

大家好、

快速问题:

如果我注入幅值为0.1V 的信号并将增益设置为2倍、我将获得幅值为0.2V 的信号、还是增益与 注入信号的灵敏度相关?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    ADS1299内的 Δ-Σ 调制器将转换0.2V 信号、如 PGA 增益级输出所示。

    输出代码使用数据表第9.5.1节中描述的传递函数进行转换。 通过将十进制等效代码乘以 LSB 大小、可以将这些代码转换回输入参考电压。

    此致、