This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54EVM:TSW14J50EVM

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930781/ads54j54evm-tsw14j50evm

器件型号:ADS54J54EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVM

您好!

我正在寻找500Mbps 的四通道 ADC。

我想知道是否能够使用 ADS54J54EVM+TSW14J50EVM 获取数据(电子表格)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    你要求什么? 您想知道 TSW14J50EVM 是否可与 ADS54J54EVM 配合使用吗? 如果是,答案是肯定的。 它可以支持 LMF 模式442和841。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    我知道 TSW14J50EVM 有助于在 API 上显示时域或频域中的波形。

    我的问题是、也可以将数据存储在 TSW14J50EVM 输出的电子表格中。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    是的。 请参阅 HSDC 专业版用户指南的第3.1.1节、该节可在 TI 网站的 TSW14J50EVM 产品文件夹中找到。

    此致、

    Jim