This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201:用于直流电弧检测的软件和 GUI RD-195

Guru**** 2781375 points

Other Parts Discussed in Thread: SM73201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930739/sm73201-software-and-gui-for-dc-arc-detection-rd-195

器件型号:SM73201

你(们)好  

我正在尝试从可用的参考设计中构建 RD-195板。 但我找不到该软件或 GUI。 您能否提供软件和 GUI。

谢谢

Aniruddha   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不再提供 RD-195参考设计、并且提供的大部分信息都已从网站上获取。  软件和 GUI 也已从 Web 上删除、不再可用。  为了防止其他用户对此设计产生问题、您能否确认参考设计文件的位置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同样、在参考设计过时后、GUI 和软件在现代 Windows 计算机上停止工作时、此问题仍然在线、对此深表歉意。

    您能否确认您在哪个产品文件夹/页面上找到了链接?  我们将相应地将其下拉。

    请注意、电路板设计工作正常、仍能正常工作、只是不再提供软件、并且对设计的支持大幅减少、这就是下拉设计的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SM73201 >设计和开发。  

    如果您只需单独发送软件及其文档、我们就可以从中开发我们自己的软件。 我的电子邮件是 aniruddha.mukherjee@emeratechnologies.com

    谢谢