This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:GPIO 利用率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834EVM, AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930462/amc7834-gpio-utilization

器件型号:AMC7834

我已阅读 AMC7834数据表和 AMC7834EVM 用户指南、并了解如何设置寄存器以将 GPIO1 - GPIO4设置为输入或输出。  我没有找到如何设置这些 I/O 的功能  如何利用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    GPIO 由单个寄存器控制。  输出为漏极开路、这意味着它们可以保持低电平或具有高阻抗。  如果要将该引脚用作输出、则将 GPIO 寄存器写入0或1。  该位为0时、引脚保持接地。  如果该位为1、则为高 z  它需要一个外部上拉电阻器才能实际进入逻辑1。   

    如果要将该引脚用作输入、只需向寄存器写入1即可省略上拉电阻器。  读取时、寄存器将反映引脚的当前极性。

    谢谢、

    Paul