This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836 ADC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930533/amc7836-amc7836-adc

器件型号:AMC7836

大家好、

在 AMC7836有关 ADC 输入的数据表中、它显示" 双极模拟输入"。 这些引脚通常用于监控 DAC 组 C 输出。 这些通道的输入范围为–12.5V 至12.5V。"  

这是否意味着 ADC 只能与相应的 DAC 配合使用、是否可以将其用作其他系统监控的常用 ADC?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    输入可用于测量任何模拟源。 它通常用于监测 PA 偏置应用中的 DAC。

    谢谢、

    Paul