This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:元件讨论

Guru**** 2803145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930359/tlc7524-components-discussion

器件型号:TLC7524

尊敬的团队:

它需要 VDD 和 Vref 为 IC 供电、对吧?

是否需要输出连接到 OP 以实现缓冲?

使用单极输出时、它是否具有正输出?

还是仅为负输出?

客户正在寻找0~3.3V 输出选项

4、我们是否有最大150dC 的运行器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的我的回答。

    1.是的、器件需要 VDD 和基准电压才能工作。 (VDD 可介于4.5至15.5V 之间)、基准电压范围为-10V 至+10V)

    由于这些是 MDAC、因此输出是电流、您需要使用输出缓冲器将它们转换为电压。

    3.这些器件 在单极模式下输出0至-Vref,但通过提供负基准,您也可以生成0至 Vref 输出。

    150V 直流意味着什么? 还是15V 直流操作? 正如 我提到过的、器件 VDD 可以是15V  

    此致、

    AK

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AK:

    我是说150dC 是温度。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的额定工作温度仅为-40至85摄氏度。

    您是否正在寻找具有相似规格的150C 工作温度器件?

    此致、

    AK