This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何使用 ADS1299的输入引脚连接 myoware 和 FSR 传感器的输出?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930094/ads1299-how-to-wire-the-output-of-myoware-and-fsr-sensors-with-the-input-pins-of-ads1299

器件型号:ADS1299

我正在使用两个 TI ADS1299、我需要将 MyoWare 和 FSR400传感器的输出与 ADS1299连接 、我想知道我是否需要像 EEG 信号那样的 RC 滤波器。同时、我也不了解偏置电极和参考电极的位置 使用 MyoWare 和 FSR 传感器?有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarra、

    感谢您的参与、欢迎来到 TI e2e 论坛!

    我尚未使用 Myoware 和 FSR 传感器。

    对于典型的 EEG 数据采集应用、请参阅图72和73。