This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:高频采样工作原理

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929130/adc12dj5200rf-operation-principle-for-high-frequency-sampling

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好、支持团队、

我的客户询问 ADC12DJ5200RF 采样频率。

数据表显示"ADC12DJ5200RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC)、可对从直流到10GHz 以上的输入频率进行直接采样。" 但是、根据客户的理解、转换10GHz 模拟信号需要超过20GHz 的采样频率。 ADC12DJ5200如何实现超过10GHz 的采样、而 ADC12DJ5200支持高达10.4GSPS? 他们想知道操作原则。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    5200RF ADC 更像是7GHz 至8GHz IF 3dB 模拟输入带宽。

    ADC 以5200MSPS 的最大采样速率进行采样、通过获取两个 ADC 通道并交错进行10.4GSPS 采样。

    因此、采样稳定时间在该 BW 的范围内。 您可以有效地采用任何 ADC 并将其交错在一起、以打开奈奎斯特带宽并实现更快的采样。 然而、这并不意味着模拟带宽、无论它是什么、也会变得更大。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San、您好!

    感谢您的支持。

    在一般情况下、可接受的模拟转换频率比采样频率低一半。 10GSPS 将支持低于5.2GHz 的模拟信号。 但是、5200RF 可支持10.4GSPS 的7-8GHz 模拟输入。 5200RF 如何实现如此高频率的采样?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    我相信奈奎斯特规则会引起混淆。 我将回顾以下文件/文章、以更好地理解这一概念。  请参阅以下链接。

    奈奎斯特规则规定、带宽信号(BW)的采样速率必须等于或大于带宽(2BW)的两倍、以便保留所有信号(IF)信息。  

    存在欠采样、因为没有提到采样信号频带相对于采样频率在频谱内的绝对位置。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

    https://training.ti.com/bandwidth-vs-frequency-subsampling-concepts?context=1139747-1140267-1128375-1139110-1134477

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/application-notes/577685821057469457705578853404381574892535191189340957AN_827_0.pdf、第3页