This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:12位分辨率(DNL、INL)的精度限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2520, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930412/amc1303m2520-accuracy-limits-for-12-bit-resolution-dnl-inl

器件型号:AMC1303M2520
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D

团队、

在设计中、AMC1303M2520与 TMS320F28377D Σ-Δ 滤波器模块搭配使用。 SDFM 设置的分辨率为12位。 是否可以为此分辨率提供直流精度限制? 数据表指定了16位分辨率的 DNL、INL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    这可能取决于滤波器设置。 具有较低 OSR 的较高滤波器阶数可能与具有较高 OSR 的较低滤波器阶数具有相同的分辨率、但总输出不一定相同。 数据表中的所有规格都参考了带有 sinc3滤波器的256 OSR、我们没有任何特定数据可与其他滤波器阶数或 OSR 设置共享。

    在高或低 OSR 下运行时、AMC1303的实际性能将始终相同、因为位流不会根据您选择的滤波器而变化。 DNL 和 INL 数应在较低分辨率下非常相似。 在16位时、4个 LSB 无论如何都将具有很大的噪声、12位输出的结果将与截断16位输出非常相似。

    此致、