This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:电压输出类型下的功率耗散

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928886/dac8775-power-dissipation-at-voltage-output-type

器件型号:DAC8775

大家好、

DAC8775数据表中的一个问题是、如果图96中的功耗数据表示总功耗?

客户发现、启用降压/升压转换器时、温度升高很大、尽管输出电压没有负载。 在数据表中、24V PVDD 的功耗应为710~730mW。 但是、如果客户使用内部参考、会产生怎样的影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    启用内部基准将使24V 电源的功率损耗增加约25mW。 当启用降压/升压并用于为电压输出 DAC 供电时、buckboost 输出自动设置为大约+/- 15.5V、因此即使 VOUT 为空载、也会增加功耗。  

    DAC8775 QFN 封装的结点和环境之间的热阻为21.7deg/W、因此对于750mW 的功率增加(假设内部基准)、温度增加了大约16°C。 这可能是客户体验的结果。 θ JA 值假定散热焊盘与接地层的连接良好、否则热阻可能更高。  

    您能否确认客户是否将散热焊盘接地至实心平面? 温度上升大约多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您是否有客户对此问题的任何更新? 谢谢。

    此致、