This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:数据速率错误#39

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929823/ads112c04-data-rate-what-s-wrong

器件型号:ADS112C04

配置寄存器1 (0x00)

Vout1_Ad = d88、Vout1 = 0.216507、Vout2_ad = f109、Vout2 =-0.239445、temp_ad = e811、 温度=-5598

配置寄存器1 (0xA0)(正常数据)

Vout1_Ad = eff1、Vout1 =-0.256945、Vout2_AD = e817、Vout2 =-0.382574、temp_ad = d8c、 温度= 270

在同一操作期间、仅更改寄存器1的数据速率。 数据值来自之前的数据值  

出什么问题了 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Sungsoo:

    欢迎来到 E2E 论坛!  您的测量中似乎存在相当大的噪声。  以较低的数据速率运行时、噪声会平均出来。  噪声可能来自多种来源、包括模拟电源、接地不良、输入电源噪声、布线中的 EMI/RFI 拾取以及布线中的电源线路周期拾取。

    为了验证、请尝试在连续转换模式下运行、并进行一系列测量、以查看影响返回结果的噪声大小。

    此外、您能否提供更多详细信息:

    • 多路复用器设置以及如何连接所测量的输入电压?  
    • 测量结果与输入电压的接近程度如何?  
    • 您是否有可以分享的原理图?  
    • "temp_ad"代表什么?  如果这是内部温度传感器、那么您将更改寄存器1的内容。
    • 您是否已验证通信在寄存器读取和写入中是否正常工作?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 

    Vout1 = 配置寄存器0 (0x00)

      配置寄存器 1 (0x00)

    Vout2 = 配置寄存器0 (0x60)

           配置寄存器 1 (0x00)

    温度= 配置寄存器1 (0x01)(温度)

    Vout1_Ad = d8a Vout1 = 0.216632 Vout2_AD = 3d83 Vout2 = 0.984217 temp_ad = c26b temp =-6351
    Vout1_Ad = d88 Vout1 = 0.216507 Vout2_ad = 3d8c Vout2 = 0.984780 temp_ad = c26c temp =-6351

    Vout1_Ad = d88 Vout1 = 0.216507 Vout2_AD = 3d8a Vout2 = 0.984655 temp_ad = c266 temp =-6352
    Vout1_Ad = d87 Vout1 = 0.216444 Vout2_AD = 3d92 Vout2 = 0.985155 temp_ad = c26b temp =-6351

    Vout1 = 配置寄存器0 (0x00)

      配置寄存器 1 (0xA0)

    Vout2 = 配置寄存器0 (0x60)

           配置寄存器 1 (0xA0)

    温度= 配置寄存器1 (0XA1)(温度)

    Vout1_Ad = 3dd7 Vout1 = 0.989468 Vout2_ad = c1b2 Vout2 =-0.996905 temp_ad = d94 temp = 271
    Vout1_Ad = 3e63 Vout1 = 0.998218 Vout2_ad = c188 Vout2 =-0.999530 temp_ad = d92 temp = 271

    Vout1_Ad = 3e78 Vout1 = 0.999530 Vout2_ad = c188 Vout2 =-0.999530 temp_ad = d90 temp = 271
    Vout1_Ad = 3e56 Vout1 = 0.997405 Vout2_ad = c1c4 Vout2 =-0.995780 temp_ad = d8f  temp = 270

    Voutx_ad * 0.0000625019 = Voutx

    temp_ad >> 2 * 0.3125 =温度

    输入电压= 1V 

    ads112c04测试在办公室进行。 
    仅更改配置寄存器1值 
    输入电压由电源提供。 
    更低的数据速率是否更适合噪声? 
    我想知道为什么我需要加速数据以获得正确的值。 
    以下工作顺序是否存在任何问题? (每个提前期1秒) 


    VOUT1

    ADS112C04_WrConfig (AD112_WRCFG_0、0x00);// AIN0-AIN1

    ADS112C04_WrConfig (AD112_WRCFG_1、0xA0);//或0x00
    ADS112C04_START ();
    AD [0]= ADS112C04_ReadData ();

    VOUT2

    ADS112C04_WrConfig (AD112_WRCFG_0、0x60);// AIN2-AIN3

    ADS112C04_WrConfig (AD112_WRCFG_1、0xA0);//或0x00
    ADS112C04_START ();
    AD [1]= ADS112C04_ReadData ();

    温度

    ADS112C04_WrConfig (AD112_WRCFG_1、0xA1);//或0x01

    ADS112C04_START ();

    temp_ad = ADS112C04_ReadData ();



    数据值似乎是正确的。 这是一个问题、因为先前的数据值​​已输出。 

    谢谢你。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Sungsoo:

    您尚未给出用于 I2C 时钟的 SCL 频率、但我将假设在数据速率更快的情况下、转换有足够的时间完成、然后才能从器件中读取、而较慢的数据速率则没有。  在寄存器写入之后发出 START 命令、然后立即发出 ADS112C04_ReadData 函数。  在尝试读取转换结果之前、必须确保转换已完成。   

    有几种方法可用于确保转换已完成。  一种方法是监控 DRDY、以寻找从高到低的转换。  另一种方法是监控寄存器0x02中的 DRDY (位7)。  第三种方法是使用设置的计时器、等待转换完成后再尝试读取。

    此致、

    Bob B