This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADC 功能

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929979/ads52j90evm-adc-capability

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

团队好、我们希望再次确认我们有的这两个问题。

捕获的数据是否接近实时

-是否所有16/32个信道相位一致/同步?

非常感谢您的参与。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将与 ADS5J90EVM 的组工程师联系。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、从 ADS52J90数据表(请参阅数据表)、

    捕获数据具有一定的时钟延迟、之后所有输出数据都没有延迟。

    输出数据接近实时。

    此外、所有通道输出数据都可以同步(对齐)。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关问题2的更多信息、

    16通道,同时采样时间 。

    32通道模式、一组中有16个通道;另一组中有另一个16Ch。 每个16通道组的采样时间是同时进行的。

    谢谢!