This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法将 ADC MAX1111EEE 与8051微控制器连接

Guru**** 2880380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930148/not-able-to-interface-adc-max1111eee-with-8051-micro-controller

主题中讨论的其他器件:ADS7949

HII、

我无法使用8051微控制器连接 ADC MAX1111EEE。

请提供示例代码(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、daggupati、

    感谢您使用 TI 的 E2E、但是 MAX1111是一款 Maxim 器件、我们无法帮助您解决此请求。  请联系 Maxim。

    如果您的产品仍处于设计阶段、请考虑使用类似的 ADS7949 http://www.ti.com/product/ADS7949 作为替代产品。  

    此致、

    ~Leonard