This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADCPro+ADS1278EVM 经常崩溃(Win7)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929989/ads1278-adcpro-ads1278evm-crashes-frequently-win7

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:ADCPro

我在上面的"相关主题"中看到一个类似的症状、但在这里讨论被转移了、我看不到原始问题的解决方案。

我在32位 Windows 7系统上将 ADCPro 2.0.1与 ADS1278EVM 插件2.0.0 [MMB0](上周下载)搭配使用。 (我在64位 Win10计算机上有类似的症状、但看到 Win10不受支持后 、我移动了。)

我无法获得 ADCPro 来可靠地收集数据。  在本周的40次尝试中、我只有两次成功地运行了一个会话、持续时间约2分钟。 症状是在设置期间或数据收集期间出现 LabView 错误(见下文)、之后程序(按 Windows)"停止工作"。  这些消息似乎指向 USB 驱动程序、但我将其留给专家。

我要求它做的是(看起来)适度:单通道、低功耗或高分辨率模式(52ksps)、示波器或 FFT 应用、无特殊设置。

我不知道如何对此进行进一步诊断。 有人能建议什么吗? 谢谢。

--------

这些错误中的每一个都来自不同的运行(因为程序随后崩溃)。 或许减法对某人意味着什么。

第一个错误是在加载插件后选择"设置"选项卡。

第二种方法是尝试在 Settings (设置)选项卡中选择新的 Operating Mode (操作模式)。

第三个发生在运行示波器小于1分钟后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    该软件经过修改、可在 Windows 7上运行、但最初是在 XP 上开发的、在较旧的系统中最可靠。

    遗憾的是、我们无法再使用这些工具来更新或修复在较新的操作系统或 PC 配置上可能出现的任何旧问题。

    在大多数情况下、该软件在获取单个数据块(< 2秒)时工作良好。  连续模式将收集多个数据块、但如果保持运行状态、在大多数现代 PC 上通常会在2分钟到10分钟的时间范围内崩溃。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、足够公平。 知道了这一点、我们就可以使用它了。

    作为一个实验,我们尝试将兼容性更改为 XP 和 Vista 中的每一个,这没有明显的区别。 (我真的不知道兼容性的具体作用是什么、但有时魔法仍然起作用。)

    谢谢。