This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:使用热敏电阻进行温度测量

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929860/ads112c04-temperature-measurement-using-thermistor

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:ADS1119

大家好、

我使用 ADS112C04进行温度测量。 通常、我将热电偶与该 IC 配合使用。 但我的问题是、我能否在同一热电偶电路中使用 NTC 热敏电阻替换热电偶? 。 此外、我在热电偶测量中对 IC 的参考电压为1V、如果可以使用热敏电阻、则会影响热敏电阻的测量读数。 由于我遇到了类似"热敏电阻测量和 ADC 的基准应相同"的问题。 如果可以读取热敏电阻值、我可以使用 ADS1119数据表中的公式来获取温度或电阻值。

谢谢、

葡萄园 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    热电偶(TC)是自供电的、而热敏电阻需要某种形式的激励。  因此、您不能简单地将热敏电阻放在与 TC 相同的位置、并且能够在没有适当激励的情况下测量温度。  

    如果您在 TC 输入端使用上拉和下拉、这些电阻器将提供电流路径、但测量范围将非常小。  假设上拉和下拉电阻器为1M 欧姆、热敏电阻的电阻范围为2k 到10k、以满足您的温度测量范围。  使用3.3V 电源时、最大电流为1.65uA、随着热敏电阻的增加、最大电流将变得更低。  此外、上拉和下拉的任何漂移都会影响测量结果。  显然、如果热敏电阻的电阻要高得多、热敏电阻上的压降也会更高。  由于您使用的电阻值较大、因此热噪声也会更高。

    您使用的报价基于比例式测量、可降低测量的噪声和漂移影响。  如果您使用电源电压激励热敏电阻、那么为了实现测量比例式、您将使用电源作为基准。  模拟电源是配置寄存器1中的基准选择选项。

    您所参考的 ADS1119数据表中的公式对热敏电阻的基准和激励使用相同的电源。  此外、正如您在另一个帖子中所指出的、该公式存在误差。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    像往常一样、您的回答很迅速、谢谢。 我将在电流设计中使用 ADS112C04、其中采用 TC 进行温度测量。 n`t、我只是想、如果我可以在电路中放置热敏电阻而不是 TC、我就需要对我已经拥有的电路进行大量修改。 无论如何、我将参考您关于比例式测量的建议。 如果 结果良好、我将使用它、否则我可以使用 ADS1119。

    很高兴您注意到了我关于方程误差的另一篇文章。

    谢谢、

    葡萄园 N