This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801EVM:使用低至4-5Hz 的 EVM 对极低的多普勒信号进行采样。

Guru**** 2517330 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801EVM, ADS8201, AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928288/afe5801evm-sampling-very-low-doppler-signals-with-the-evm-as-low-as-4-5hz

器件型号:AFE5801EVM
主题中讨论的其他器件: ADS8201AFE5801TSW1400EVM

您好、TIe2e

我希望以低至4-5Hz 的频率对多普勒信号进行采样。

这可以通过 AFE5801EVM 或其某些滤波器来完成、否则直流噪声会消除该低频信号?

非常感谢您的观看、

埃胡德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5801EVM。

    请参阅数据表第18页的图34。

    (请注意:VCM 典型值=1.6V、也用于输入信号共模偏置。)

    (VCM 输出引脚=引脚17、64)

    当您设置 DC_耦 合模式时、

    请查看第23页的第一行、

    请将地址= 0x07设置为 INTERNAL_AC_INOP=1 (=直流耦合)。

    此外、您还可以将 LOW_FRQUENCY_Noise _Suppression 设置为"1"

    地址= 0x01

    此外、您还可以将 VCA_LOW_Noise_mode 设置为"1"

    地址= 0x07

    您还可以根据需要设置 FILTER_BW

    地址= 0x07

    因此、您的输入信号必须遵循共模 VCM=1.6V 左右

    请参阅第18页的图34。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细回答、

    但是、

    这是否意味着在应用此设置后、我可以从技术角度测量低至4Hz 的信号?

    2.您的答案中的所有这些寄存器是否都可以通过评估板访问?

    3.您能不能建议在其他评估板上使用其他设置来测量8个频率低至 3-4Hz 至8-10 KHz 的信号。

    再次感谢您的观看  

    埃胡德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的问题1、

    是的、只要您的设置设置为直流耦合模式、

    然后、您可以运行频率极低的输入信号。

    对于问题2、

    但是、AFE5801EVM 设计用于交流耦合、

    因此、您需要为自己的设计 EVM

    或者您需要为自己的应用修改 AFE5801EVM。

    对于问题3、

    由于该 AFE5801EVM 是我们拥有的唯一板、

    如果您考虑使用不同的 AFE 器件、

    请告诉我们、并提供更多详细信息

    然后、我们可以让我们的系统工程师为您推荐其他类型的 AFE 器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复

    我希望对8个通道的雷达信号进行采样、每个通道的信号范围从3Hz 到8000Hz、

    理想情况下、我希望应用频率高达8kHz 的低通滤波器并以20kHz 的频率对信号进行采样。

    什么 EVB 最适合此操作、以及需要进行哪些修改。

    谢谢、

    埃胡德。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    我们的系统工程师提到过、因为我们的器件不用于极低频率信号

    他建议如下:

    ===========================

    对于 4Hz 至8K 信号、ADS8201可能是一个很好的选择。

    此外、您还可以查看 AFE5801而不是音频 ADC、因为它们的信号频率在音频范围内

    ===========================

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AFE5801EVM 器件可在直流耦合模式下工作、因此可用于对低至~10Hz-8kHz 的信号进行采样?

    是否有另一个 EVB 板可对10Hz 至8kHz 的频率进行采样?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的组工程师担心我们的 AFE 器件聚焦于超声波规格

    这高于您的频率规格。 这就是他们尝试在不同组的设备上搜索的原因。

    请告诉您、因为我们从未使用超声波设备运行过如此低的频率。

    当然、如果您更喜欢使用 AFE5801EVM 来尝试。

    没关系。

    在本例中、您必须使用直流耦合模式

    由于使用直流模式、因此必须调整偏移误差(请使用数据表中的寄存器控制)

    逐通道(因为每个通道的偏移误差不同)。

    如果需要、请使用 AFE5801EVM 和 TSW1400EVM 进行试用。

    谢谢!