This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:Linux 内核驱动程序

Guru**** 1396440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929578/tsc2013-q1-linux-kernel-driver

器件型号:TSC2013-Q1

您好!

我正在 IMX6平台上的内核4.9上使用提供的 Linux 内核驱动程序( e2e.ti.com/.../855891 )。

将正确检测 TSC2013。

在屏幕上第一次触摸后、会调用 IRQ 并触发触摸计时器(我可以在内核日志中看到消息)、但一次是错误的。 这意味着再次触摸后、将不再调用 IQR。 我必须更改源(tsc2013_probe)位才能使用器件树中的设置、而不是平台数据。 我没有"ts->clear_penirq"函数。 这可能是问题所在。 是否有使用器件树绑定而不是平台数据的内核驱动程序? 是否有更新版本的内核驱动程序? 是否计划将 TSC2013添加到主线内核?

感谢您的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    我有一些适用于 TSC2013的 Linux .c 和.h 文件、这些文件可能很有用。 除此之外,我再也没有了。 最终、我们不支持与驾驶员相关的问题、也不计划开发新的驾驶员。  

    e2e.ti.com/.../Linux-Driver-Files.zip

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    这些文件与我使用的文件完全相同。

    此致、

    Ralf