请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2013-Q1 您好!
我正在 IMX6平台上的内核4.9上使用提供的 Linux 内核驱动程序( e2e.ti.com/.../855891 )。
将正确检测 TSC2013。
在屏幕上第一次触摸后、会调用 IRQ 并触发触摸计时器(我可以在内核日志中看到消息)、但一次是错误的。 这意味着再次触摸后、将不再调用 IQR。 我必须更改源(tsc2013_probe)位才能使用器件树中的设置、而不是平台数据。 我没有"ts->clear_penirq"函数。 这可能是问题所在。 是否有使用器件树绑定而不是平台数据的内核驱动程序? 是否有更新版本的内核驱动程序? 是否计划将 TSC2013添加到主线内核?
感谢您的任何提示。