This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:外部基准电压驱动器和放大器;带宽要求?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929673/ads5294-external-reference-voltage-drive-bandwidth-requirements

器件型号:ADS5294

我的应用中需要一个外部电压基准、以最大限度地减少长期漂移并实现比 ADS5294内部基准更好的精度。 我想使用 VCM 选项。

1) 1)是否有与 ADS5294搭配使用外部基准的应用指南? 我找不到一个。

2) 2)如果使用 VCM 选项应用外部基准、建议的拉电流和带宽要求是什么? 还是 ADS5294为外部基准提供内部缓冲器?  数据表不提供此信息。

3) 3)数据表指出"当使用内部基准模式时、预期会达到最佳性能"。 为什么是这样? 和最佳性能?

4) 4) TI 是否建议在 ADS5294上使用外部基准?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5294器件。

    我们很快就会回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5294器件。

    对于您的问题1、

    请参阅 ADS5294器件的所有信息至其数据表(第8页和第59页)和用户指南。

    以及 TI 网站。 这些都是我们拥有的信息。

    问题2。

    请参阅数据表第59页。

    通常、它们只是基准、因此不会消耗电流

    这就是数据表未提及这些电流值的原因。

    因为数据表中提供了所有引脚信息。

    问题3。

    因为所有器件都有其变化

    如果您遵循内部模式、这可能是最佳选择、因为所有基准都非常接近内部电路。

    对于问题4、

    当然、客户可以自行调整0.45V/1.45V 等参数

    只要两者都在规格范围内(通常为+/- 50mV 范围)。

    谢谢!