This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401:能否将输出连接到3线制-这会导致什么问题?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928638/dac43401-can-the-output-be-connected-to-a-3-in-wire---what-issues-would-this-cause

器件型号:DAC43401

您好、DAC 团队、

我的客户希望使用此器件的输出通过3英寸导线连接到另一个电路板。 他是否应该担心信号衰减? 是否有建议在不添加额外器件的情况下减轻这种影响?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC43401可轻松处理高达1nF 的电容器负载。 因此、对于3英寸导线、我不会看到任何问题、除非该电缆的电容超过1nF、这对于3英寸电缆而言是极不可能的。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的回复。

    实际上、我应该提到的一点是、他们计划在输出端使用0.1uF 的电容(然后连接到接地端)。 我进行了快速计算、看起来会低于允许的最小输出阻抗。

    您能确认他们不能/不应该这样做吗?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    对此进行了任何更新?

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DAC43401无法在其输出端驱动0.1uF 的电容负载。 DAC 将不稳定。 您应该有一个小型串联电阻器(10至22欧姆)来隔离电容负载。

    此致、

    AK