This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:测量四个热敏电阻的最佳设计

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929015/ads1120-optimal-design-to-measure-four-thermistors

器件型号:ADS1120

我有以下电路来测量四个10K 热敏电阻。 我的计划是使用外部基准来测量它们、因此源电压不会成为温度计算的一个因素。 但是、我觉得我应该使用 IDAC 为热敏电阻供电、以防止自发热导致的误差。 我每秒进行一次测量、因此它们只需在大约5%的时间内通电。 您能否就实现这一目标的最佳方式提供任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    欢迎来到 E2E 论坛!  有多种方法可以测量温度、一种常见的方法确实使用热敏电阻。  热敏电阻测量可通过多种方式完成、电压激励是一种方法。  如果我了解您的原理图、热敏电阻将连接到 J5-J8、您将测量热敏电阻的电压并计算分压器的电阻值。  另一种可能的方法是使用相对于基准电阻器的电流激励、类似于 RTD 测量。  您可以在《RTD 测量基本指南》中看到这些类型的配置。

    此致、

    Bob B