This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:以10MSPS 的转换数据更新速率运行

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929340/dac5662-operation-at-conversion-data-up-date-rate-of-10msps

器件型号:DAC5662

DAC5662的最大输出更新速率为275MSPS。

但是、由于控制器电路(主机电路)的限制、我将使用10MHz (10MSPS)的 DAC5662输出更新速率。

我想确认、在10MSPS 条件下 DAC5662的运行没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    是的、DAC5662应在10MHz 时钟/更新速率下工作。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络