This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:DAC5662的输出电压顺从范围

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929345/dac5662-output-voltage-compliance-range-of-dac5662

器件型号:DAC5662

DAC5662的输出电压顺从范围在 DAC5662数据表(SLAS425B)上定义为-1V 至+1.25V。

DAC5662数据表的和图22显示了4:1阻抗变压器和50 Ω 电缆接口的电路。

图22中变压器中心抽头(AGND)到 DA5662输出端子(每个 IOUTX 端子)的电压由 DAC5662和 RLOAD (50欧姆)的输出电流、变压器阻抗比进行计算。

我想确认、如果上升电压满足-1V 至+1.25V 的输出电压顺从范围、则没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    是的、数据表中的图22没有问题。

    这是应用手册的链接。 第2.3节介绍了如何计算 DAC 的顺从电压。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致

    网状网络