This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7057:AIN 高于 Vreference 时的 ADC 代码输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929263/ads7057-adc-code-output-when-the-ain-is-above-vreference

器件型号:ADS7057

大家好、

我们的客户正在使用 ADS7057开发客户电路板。
他想知道当 AIN 高于 Vreference 时、ADC 代码输出是多少。
它是否被钳制在最大值或最小值、或具有滚动效果?

假设 AVDD 为3.3 (作为 Vref)、则其 AIN 介于3.3V 和3.6V 之间(不超过绝对额定值)、代码输出是多少? 它是0111111...(最大正数)还是具有其他结果。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当模拟输入通道电压高于满量程范围时、输出代码将为最大量程输出(全1)

    在这种情况下、器件具有前导零和滞后零、即使在最大转换结果下、这些位仍将保持为零  

    然后、帧将为01 1111 1111 1000

    此致

    Cynthia