This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:购买 FMC+转 FMC 适配器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TIDA-01024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928233/adc12dj3200evm-purchase-the-fmc-to-fmc-adapter

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TIDA-01024

您好!

我是来自艾伯塔大学的 Tong Duan。 我们希望使用 FMC+连接器将两个 Xilinx VCU128 FPGA 板连接在一起。 但现在我们只有一条 FMC 转 FMC 电缆。 因此、如果我们可以购买两个 FMC+转 FMC 适配器(随附的产品原理图可在您的网站上找到)、那么我们可以将两个板连接在一起。

我们在 ADC12DJ3200产品包装盒中找到了 FMC+转 FMC 适配器。 那么、您能告诉我们如何单独购买 FMC+转 FMC 适配器吗? 我的电子邮件地址是:tduan@ualberta.ca。 如果您需要其他联系信息、请告诉我。

期待您的回复、非常感谢!

此致、

Tong Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先查看与 TIDA-01024产品页面 中 FMC+/FMC 适配器原理图相关的设计材料:https://www.ti.com/tool/TIDA-01024

    验证连接是否满足您的需要/需要。  如果您尝试将两个 FPGA 连接在一起、则如果某些线路需要交叉、例如 TX 输出 SerDes 至 RX 输入 SerDes、此适配器可能无法工作。  此外、适配器的性别可能不适合您的需要。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    感谢您提供这些信息。 此适配器可能可用于连接 DAC 板。 请告诉我们此适配器 TIDA-01024的价格吗?

    此致、

    Tong Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您提到将具有"常规"FMC 连接器的 TI DAC 板连接到具有 FMC+连接器的 Xilinx FPGA、则无需适配器。  DAC 的 FMC"公头"连接器将安装在 FMC+"母头"连接器内。

    供参考...本主题中讨论的适配器不能单独销售。  TIDA-01024中的选项不可用。 FMC+转 FMC 适配器仅通过 ADC12DJ3200 EVM 提供。  不过、我认为其中任何一个都不能满足您的需求。  如果您尝试将两个 FPGA 连接在一起、则需要一根具有两个 FMC"公型"连接器的电缆或电路板以及任何分频器、以便让其中一个与另一个进行通信。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    非常感谢您提供如此详细的回复! 我们将考虑您告诉我们的内容。  

    谢谢、

    Tong Duan