This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3241:ADC3241中的奇数位错误

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928742/adc3241-odd-bit-error-in-adc3241

主题中讨论的其他器件:ADC3241

ART 编号:ADC3241

大家好、TI 专家

 

我在设计中使用 ADC3241、发现一个非常奇怪的问题。 ADC 以25Msps 采样。 串行 LVDS 中的第7位 交替为0和1、 与输入电压或其他位无关。

下图是0V 输入的结果、1010... 从示波器的显示屏上可以明显看出序列。

该 ADC 有什么问题? 是否有任何解决方案?

感谢你的帮助。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱:

    是的、非常奇怪。  您是否已使用 TI 采集卡工具验证了 TI EVM 的编程和设置?  如果可能、建议这样做以确保不存在软件或设置问题。

    这是1线制还是2线制模式?  您能否检查并验证数据表第9.3.3.2节中的时序图。  在上面的图中、您可能显示了交替为0和1的2线串行输出。  检查帧时钟对齐情况。  考虑到第7位问题、可能存在一些误对齐。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJH

    在1线制和2线制模式下都会出现此问题。 为了更清楚地说明这一点、在示波器图片中、AD3241设置为单线。

    我手头没有 EVM 板、因此无法使用 EVM 和采集卡验证此问题。 但是、我将按照您的指示来查找不对齐的情况。

    如果我取得一些进展、我将在这里发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJH

    我们已经检查了串行数据、FCLK 和 DCLK 的时序、一切都是正确的。

    我们可以尝试的下一步是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议启用一些不同的 ADC 测试模式功能。 对于每个测试、请检查并查看您看到的 bit7问题是否仍然存在。 在1线制和2线制模式下执行这些测试。  

    请参阅数据表第61页的第9.6.2.8节。 您应该找到表17 (也粘贴在下面)、它显示了如何针对各种模式测试对寄存器0Ah 进行编程。 请告诉我您的结果。  

    谢谢  

    优素福