This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ads8698

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928727/ads8698-ads8698

器件型号:ADS8698

ADC 饱和问题。

当我使用稳定的电源时,我将通过 SPI 总线从 ADC 获得正确的输出。但是,每当 我使用稳定时间较慢的电源时,或者我可以说不稳定的电源....然后我将从 ADC 获得饱和或被吸入的输出...我已经使用了电源 我已经复位和设置的 ADC 的向下引脚...并且还改变了设置和复位之间的时序、但没有成功...仍然从 ADC 获得被占用的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    我需要有关您的查询的更多信息:

    1. 电源电压(纹波电压、频率)有多差?
    2. 您的模拟输入电压是多少(需要检查精密直流电压)?
    3. 从 ADC 捕获的原始数据/代码。
    4. 您的原理图将非常有用。

    此致、

    戴尔