This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8350:计算理论噪声限值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928916/ads8350-calculating-theoretical-noise-limit

器件型号:ADS8350

ADS8350数据表将 SNR 列为84dB。

我按照以下公式计算了以 Vrms 为单位的内部 ADC 噪声

假设从 DS 得到84dB、并且这是在 Vref = 2.5V、使用-0.5dBFSR 正弦波测量的...

- Vsig_pp = 4.72V (5Vpp 正弦波的-0.5dBFSR)
- Vsig_rms = Vsig_pp /√2 = 3.34Vrms

重新排列 SNR = 20LOG (Vsig/Vn)以找到 VN_rms ...我计算得出:

VN_rms = 210uVrms

是这样吗?

这考虑了全带宽(采样频率高达1/2、即750kSPS)上的积分噪声

这种理解是否正确?

编辑:如果上述内容正确、并且 ADC 的内部噪声为210uVrms、那么如果 ADC 输入的幅值信号较小、SNR 会更糟、对吧?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的发帖。

    您的计算中出错了。 Vrms 等于 Vpp/(2*sqrt (2))= 1.67Vrms。 噪声将为105.4 Vrms。

    测量的噪声将包括 ADC 全带宽范围内直到奈奎斯特频率为止的总积分噪声、如您所述。

    此致、