This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7229:操作过程

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928684/ads7229-operation-process

器件型号:ADS7229

大家好、

客户使用 CPLD 来控制 ADS7229、因为他们需要使用状态机、所以需要知道 ADS7229的工作流程是如何的。

例如:通过 SPI 接口配置寄存器(CFR)->开始转换->等待转换完成-->输出数据(SDO)-->开始下一次转换?

客户计划在转换过程中使用手动模式读取数据、并配置 CFR 需要在每个周期写入还是在初始化过程中只写入一次?

我不熟悉软件操作、请帮我回答。 提前感谢您。

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    感谢您的发帖。

    如果所需的设置与默认配置不同、器件在上电后只需配置一次(见第32页)。

    在手动模式下、通过简单的4位命令向 CMR 寄存器写入来选择通道(见表3)。 当/CONVST 为高电平时、器件处于采集模式。 转换周期从/CONVST 的下降沿开始。 这将结束转换器的采集模式。 转换由内部转换时钟(CCLK)完成。 可以在 ADC 正在转换或在下一次采样时发出读取结果命令来读取数据(图1和图2)。

    操作的确切顺序将取决于客户何时希望读取数据。

    此致、