请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7229 大家好、
客户使用 CPLD 来控制 ADS7229、因为他们需要使用状态机、所以需要知道 ADS7229的工作流程是如何的。
例如:通过 SPI 接口配置寄存器(CFR)->开始转换->等待转换完成-->输出数据(SDO)-->开始下一次转换?
客户计划在转换过程中使用手动模式读取数据、并配置 CFR 需要在每个周期写入还是在初始化过程中只写入一次?
我不熟悉软件操作、请帮我回答。 提前感谢您。
此致、
罗美