This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7844:添加了绝对最大额定输入电压和默认控制寄存器状态的阐述

Guru**** 2644615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928217/ads7844-clarification-of-absolute-maximum-input-voltage-rating-and-default-control-register-state

器件型号:ADS7844

您好!

在 ADS7844的数据表中、模拟输入的绝对最大输入电压额定值为-0.3V 至 VCC + 0.3V。但是、在规格表中、负输入的"绝对输入范围"(在差分模式下运行时) 为-0.2V 至1.25V。我认为在这种情况下使用了"绝对"来区分差分输入范围额定值、不应将其解释为绝对最大额定值。 (例如、如果负输入被驱动至1.5V、则转换将不准确、但不会发生损坏。) 是这样吗?

此外、数据表未提供控制字节位的默认值(表 III)、因此不清楚转换器是在单端模式还是差分模式下启动。 该寄存器的默认值是多少?

谢谢

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对引脚额定值的理解是正确的。 每个模拟输入可维持高达 VCC 的电压、但在差分模式下、IN-上的电压应在-0.2V 至1.25V 范围内、以保证性能。 除此之外、如您所述、器件不会损坏、但不会按预期运行。  

     SGL/DIF 的启动逻辑无关紧要、这是因为在一个转换发生前需要设定控制字节。 如果没有控制字节、器件将不会启动转换、因此永远不会启用该寄存器的默认逻辑。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cynthia 的快速而清晰的回答。