This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:测量±26V 和高侧电流感应

Guru**** 2502815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, TINA-TI, INA250, OPA188, OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928630/ads1220-measurement-26v-and-high-side-current-sensing

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: TINA-TIINA250OPA188OPA2187

你好。
我正在寻找一种使用 ADS1220测量高达±30V 电压的方法。
电流测量值高达±3A 时也是如此。 我找到了一种使用运算放大器和高电阻的解决方案、可保持在可接受的输入电压范围内。

我不确定这一想法是否正确。 请告诉我这是不是正确的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitrii、

    欢迎来到 E2E 论坛!  我注意到的第一件事是、您的 U3由+/-15V 供电、但不清楚输入电压范围是多少。   我建议使用 TINA-TI 或 PSpice 仿真您尝试执行的操作、以实际验证您的设计和电压。

    一个重要的注意事项是保护 ADS1220输入。  运算放大器因在上电时驱动到电源轨而臭名昭著。  如果运算放大器驱动到电源轨、则 ADS1220的输入将超过器件输入的绝对最大额定值。  TVS 二极管有助于将电压钳位到可接受的输入电压、同时使用更大的串联电阻限制电流。  通过输入引脚的最大输入电流必须小于10mA。

    进行这些测量实际上有许多方法。  电压测量的一个简单选项是在输入端使用分压器以及双极模拟电源(+/-2.5V)。  通过这种方式、电压测量值相对于 AGND。

    电流测量可通过使用具有集成分流器的电流分流监控器件来完成、例如 INA250。

    最后很难给出建议、因为我对应用以及您选择初始设计的原因不了解。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的澄清。 我的想法是基于 OPA188/187运算放大器数据表中的可编程电源进行构建。 还有一个 TINA-TI 模型。 www.ti.com/.../OPA188_Precision_Power_SupplyFig46.TSC

    我对电路进行了一些修改、以满足我的需求、但总的来说、我想调整 ADS1220以测量负载上的电流和电压。 我知道有多种方法可以实现这一点、但由于我已经购买了多个 OPA2187、因此我想获得正确的解决方案。

    我能够在电路中获得2.048V 的基准电压、因此我更喜欢将信号偏移到正区域的选项、而不是使用±2.5V 的双极电源。

    我是否可以增加 ADC 输入前的滤波电阻器以将最大电流限制为10mA、它们的大小如何才能使其不会失真测量? 我将测量恒定或极低频率信号(小于50Hz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitrii、

    为了限制电流、可以将滤波电阻器增加到1至1.5k、而不会出现任何问题。  计算结果为最大输入电压(15V)减去(AVDD+0.3)、即 ESD 结构的导通电压除以10mA 的绝对最大电流。  这将导致大约1k 的串联电阻。

    此致、

    Bob B