This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:更改通道 B 相对于通道 A 的极性

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928615/dac38j84-change-polarity-of-channel-b-with-respect-to-channel-a

器件型号:DAC38J84

你(们)好

我在定制板中使用 DAC38J84。

在4个通道中,我仅使用通道 A 和 B

我在其中有一个问题。

通道 A 和通道 B 输出端的变压器极性相反、因此我在 DAC 通道 A 和 B 处获得180度相移输出  

是否有任何方法可以更改通道 B 相对于通道 A 的极性??

DAC 中是否有180度的相位变化选项??

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 CONFIG1中的 DAC 补码寄存器。

    -Kang