This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662EVM:DAC5662 EVM 的输出电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928658/dac5662evm-output-voltage-of-dac5662-evm

器件型号:DAC5662EVM
主题中讨论的其他器件:DAC5662

现在、我考虑使用 DAC5662 EVM。

我想确认 DAC5662 EVM 在以下条件下的连接器 J1输出电压摆幅(正弦波 x.x Vp-p)。

我想在购买 DAC5662 EVM 之前检查运行情况。

< Conditions >(条件>)

DAC5662输出为正弦波乘 DAC 输入数据。  

   DAC 输入 数据:0x000至0xFFF

   正弦波的周期:5MHz

连接 J1的负载电阻为50欧姆。

DAC5662 EVM 的电路不变。 (原始电路配置)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    J1连接器的输出摆幅为500mVpp。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您回答 我的问题。

    此致

    Kenji