This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:具有高传感器源电阻的 ADS7042

Guru**** 2511025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928274/ads7042-ads7042-with-high-sensor-source-resistance

器件型号:ADS7042

我已经阅读了有关高源阻抗的数据表和应用手册、但所示示示示例涉及保持一些采样率、例如10ksps。 在我的应用中、我可能每隔几个小时只需要进行一次测量、因此采集时间本身不存在问题、因为 ADC 始终在 CS 处于高电平时采样。

我的问题是输入电阻是否会引入其他误差、例如10K 欧姆、例如保护二极管泄漏等。

谢谢、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您使用的如此低的速率下、高源电阻等方面不是问题、因此仅在更高的采样率下解决该问题。

    有关保护二极管的更多信息、我建议观看我们 的 TI 高精度实验室 视频系列、该视频系列涵盖 ADC 的 EOS 和 ESD 主题、这将很好地覆盖该主题

    在这样的情况下、如果输入长时间保持稳定、则可能不会引入任何误差

    此致

    Cynthia